22.07.2016 15:22 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 02.04.2023 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hallo Leute! Vielleicht hat jemand einen Tip für mich wie man die Auflösung der Messung verbessern kann. Gefragtes Projekt: In den Fahrschulen müssen die Teilnehmer in einem markierten Bereich dieser 3,5m lang beträgt, mit min. 50km/h durchfahren. Die Messung selbst ist kein Problem. Das Problem ist, dass die Stoppuhr "nur" 10/Millisekunden ausgeben kann. Die 50km/h auf 3,5m entsprechen 0,252sek das ist leider nicht viel. Also würde die Logo 0,25 sek messen... Die Sprünge in dem kurzen Bereich sind leider sehr groß. Je langsamer man fährt bzw mehr Zeit abläuft, desto genauer wird die Messung bzw die Abstände der km/h-Sprünge werden kleiner. Hat diesbezüglich jemand Erfahung damit im 50km/h Bereich die Sprünge nicht so groß sind ohne dass man den gemessenen Weg drastisch verlängert? (Zum Testen einfach die Verbindung zu B004 mittels Analogeingang vorgeben damit man auf ~25 kommt) DateianhangGeschwindigkeit.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf