13.10.2021 08:46 | |
Beigetreten: 11.10.2019 Letzter Bes: 20.09.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Moin, gibt es die Möglichkeit auch im TIA Projekt eine Art "Dummy" für die Logo anzulegen? Also es läuft alles bei mir! Nur der Kunde würde gern auch in der Netzübersicht die Logo mit IP-Adresse sehen wenn die Verbindungen ausgeblendet sind... Also ähnlich wie in der Logo Software. Dort ist ja für die S7-CPU eine "S7-Kompatible-Gerät" in der Netzwerkübersicht zu sehen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/13/2021 09:21:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf