20.02.2013 11:10 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Habe nun mal selbst etwas entworfen, allerdings frage ich mich, ob das nicht auch einfacher geht. Hier die Beschreibung dazu: B022 und B023 machen aus den Tastendrücken kurze Impulse und setzen die beiden Selbsthalterelais B006 und B014. Gleichzeitig startet der erste der beiden Tastenimpulse das Zeitfenster(0.5s) welches mit dem Wischrelais B012 realisiert ist. Wurden innerhalb des Zeitfensters beide Tasten gedrückt, dann wird das Selbshalterelais B015 gesetzt. Dieses wiederum setzt die beiden anderen Selbsthalterelais B006 und B014 wieder zurück, damit auf den Ausgängen Q5 und Q6 kein Ausgangspuls entsteht. Mittels B019 wird nach dem Ende des Zeitfensters ein Impuls erzeugt, der je nach Zustand der 3 Selbsthalterelais B006,B014 und B015 dann mittels der Wischrelais B016 und B017 die Ausgangspulse erzeugt. Weiß jemand, wie ich das einfacher machen kann? mfg Sektionschef DateianhangZwei_Taster.zip (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 20.02.2013 11:30 |
|
20.02.2013 11:29 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
is nich "wesentlich" einfacher aber schau mal nach habs auf 0,25 runter gemacht, 0,5 find ich zulang. DateianhangTaster_gleichz.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ansti am: 20.02.2013 11:31 |
|
20.02.2013 11:33 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
hab das mit dem Impuls überlesen neue kömmt Edit: neue im Anhang DateianhangTaster_gleichz.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ansti am: 20.02.2013 11:46Zuletzt bearbeitet von: Ansti am: 20.02.2013 11:44 |
|
20.02.2013 17:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Werden die Taster gedrückt gehalten, oder nur angetipt und wieder losgelassen? |
20.02.2013 17:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Für den Fall das die Taster nur angetipt werden, habe ich hier mal einen Vorschlag! Allerdings noch ohne die Fehlerauswertung! DateianhangTasterfolge21.zip (74 Downloads) |
20.02.2013 17:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Da aller guten Dinge drei sind, hier noch alles zusammen. Die drei RS am Ende sind nur zum Test, ob der Ausgang wirklich angesteuert wurde und können gelöscht werden!
DateianhangTasterfolge212.zip (68 Downloads) |
21.02.2013 17:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich denke mal das sollte jetzt deine Wünsche erfüllen!? Ich hoffe aber mal, das dies keine Zweihandbedienungsabfrage werden soll!? Zumindest keine für eine Sicherheitsrelevante Anlage (Presse, Schlagschere usw.), denn dafür darf die LOGO auf keinen Fall verwendet werden!!!!!! Dazu gibt es spezielle Relais die zugelassen sind! DateianhangTasterfolge213.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf