16.05.2023 10:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.12.2024 Beiträge: 3348 Bewertung: (524)
|
Hallo Wastl, In WinCC Unified wird das Bild aus Bildfenstern zusammengebaut. Das erleichtert es, mit Headern, Menüs und Ähnlichen zu arbeiten. Selbst wenn nur ein Screen verwendet wird, so gibt es immer ein Bildfenster, das Hauptbildfenster. Vor V18, Update 1 konnte dieses nur per Skript über UI.RootWindow erreicht werden, Änderungen waren also nur per Skript möglich. Jetzt lassen sich die Eingeschalten im Engineering direkt festlegen, beispielsweise der Zoomfaktor. Vorsicht, das Deaktivieren des Zoomens funktioniert nicht wie gewünscht (siehe Image V18: Wo sind die Einstellungen, um das zoomen zu unterbinden?). Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf