01.10.2011 14:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich bin zwar ein Fan der Logo und mache damit auch gern was sinnvoll und nützlich ist. Eine Haussteuerung damit aufzubauen halte ich aus Kostengründen, Programmieraufwand und Platzbedarf in der Verteilung für wenig sinnvoll. Das mit einer S7 300 zu realisieren sprengt denke ich auch den Kostenrahmen, zumal das Gerät nicht in eine Unterverteilung passt. Für Haussteuerung gibt es andere, speziell zugeschnittene und leicht zu programmierende Geräte, die ohne Probleme 256 Eingänge und 256 Ausgänge verwalten können. Weiterhin haben diese Systeme schon vorkonfektionierte Bausteine für Rolladensteuerung, Wind und Regensensoren, Sonnen.- und Dämmerungssensor, sowie Astrouhren. Ich selbst habe mit einem derartigen System die Werkhalle in meiner Firma ausgerüstet. Die unklare Hallenbelegung machtees erforderlich das die komplette Hallenbeleuchtung erst später zu Gruppen zusammengefßt wird und frei programmierbar in der Tasterzuordnung bleibt. Die Dachfenster, sowie die Alarmanlage (ohne VDS-Zulassung) werden ebenfalls darüber gesteuert. Die Hallenbeleuchtung umfasst allein 72 LS-Lampen, von denen jede einzeln angesteuert werden kann und das ohne zusätzliche Koppelrelais. Für ein normales EFH sind das Mehrkosten von rund 1.200,- € gegenüber der herkömmlichen Installation. Dafür bekommst du das mit Logo oder s7 wohl eher nicht gebacken. Auch Siemens bietet da Lösungen an! https://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/de/gebaeudeautomation-hlk/home-automation-system-synco-living/Seiten/home-automation-system-synco-living.aspx?HTTPS=REDIR |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.10.2011 15:09Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.10.2011 15:02 |
|
02.10.2011 09:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Google mal nch PHC Houscontrol! |
02.10.2011 09:24 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, also wenn ich mir das so anschaue kommt man aber mit 1200€ nicht weit. Auf jeden Fall nicht weiter wie mit der Logo |
02.10.2011 10:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Spätestens bei der Belastbarkeit der Ausgänge zeigen sich die Vorteile! Bei Peha PHC waren das 10A für manche Ausgängewenn ich das noch richtig in Erinnerung hab. http://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=523 |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.10.2011 10:20 |
|
Folgen Sie uns auf