13.03.2016 18:24 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Würde ja im Kühlbetrieb keinen Sinn machen die Ventile der Nacherhitzer anzusteuern. |
13.03.2016 18:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich mach dir mal was fertig! |
13.03.2016 18:53 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Danke dir bin dir echt dankbar !!!!! |
13.03.2016 19:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So würde ich das realisieren! Mit F1 wird das Menü zur sollwerteingabe aufgerufen und durchgeschjalten. Mit F2 und F3 ist dann die Sollwerteingabe (nur im positiven Beeich) möglich. Dann weiter mit F1 bis zur Grundanzeige der Zuluft Soll/Ist und der Raumtemperaturen. Die PWM-Ausgänge sind noch nicht weiter parametriert, da ich die Anforderungen der Ventile nicht kenne. Das kannst du dann erledigen! DateianhangSoll-Ist mit Sollwert über Zähler und Heizung.zip (68 Downloads) |
13.03.2016 19:40 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Danke das Heizenventil wird irgendwie nicht angesteuert könntest du das nochmal testen? |
Folgen Sie uns auf