04.05.2014 20:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Um zwei unterschiedliche Spannungsklassen miteinander zu koppeln, muss ein Analog- bzw. Kommunikationsmodul dazwischengeschaltet werden. Hierbei muss ein 230V-Modul immer an der linken Seite des Analog- bzw. Kommunikationsmoduls angeschlossen sein: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=22724000&caller=view |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.05.2014 13:56 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo also ich mach das so ein zusatzbausein Transitorausgang PWM Signal mit PI Regler bilden SSR Relais ansteuern (bei r+s) und schon geht das perfekt |
Folgen Sie uns auf