01.04.2017 18:15 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Ich habe den Außenfühler jetzt selber integriert. Es ist erstmal das Bad eingebunden, um zu sehen, ob es in der Simulation funktioniert (DG). Damit es in einer wärmeren Jahreszeit nicht zu einer ungewollten Heizphase kommt, kann der Außenfühler dies sperren. Manuell kann jederzeit eingeschaltet werden. Was ich aber nicht weiss, ist, wie der Außenfühler die eingestellte Temperatur beeinflussen kann. Hier bitte ich um Rat. DateianhangWohnung DG + EG Netzwerk grobes Finale 3.zip (98 Downloads) |
19.11.2017 18:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Nachdem ich nun keine Antwort erhalten habe, sende ich das programm nun nochmals hier ins Forum. Die Sache ist die... nachdem ich den Fühler als solches PT1000 ausgewählt habe, habe ich keine Möglichkeit, den Offset zu verändern. Was muss also im Programm getan werden und wo gibt es die Einstellmöglichkeit, um die jeweilige Abweichung einzustellen. Diese ist je nach Raum bei 1,5Grad. Da es Unterschiede gibt, muss diese individuell angepasst werden. Vielen Dank. DateianhangWohnung DG Netzwerk aktuelles Programm 13.06.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf