14.01.2009 14:18 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Kolbtom, hab deine Bilder gesehen, und bin fasziniert! Vielleicht könntest du dein Programm für die Heizungssteuerung mal ins Netz stellen, mich würden einige Sachen interressieren! Ich programmiere auch Heizungssteuerungen und Sonderlösungen! Was noch interressant wäre, welchen Schnittstellenkonverter ( RS 232 auf Ethernet) du verwendet hast, und muss dieser speziell parametriert werden? Hast du oder auch jemand anderer schon Erfahrung beiderVerbindung der Logo mit einem Modem! Ich finde hierzu nichts im Netz! |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 18.01.2009 22:43Beitrag von kolbtom als Referenz eingefügt Beitrag von bestehendem Thema gesplittet Zuletzt bearbeitet von: Sepp64 am: 14.01.2009 14:21 |
|
18.01.2009 00:27 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Sepp64, mache für Deine Frage einen neuen Beitrag auf, im andern gehts um die Datenlogger. Der COM-Server ist von W&T (WUT_58621). Neben IP-Adresse sind die Parameter der RS232 einzustellen und eine Software von W&T muss installiert werden. Anbei der aktuelle Stand meiner HZ-Steuerung. Gruß Tom DateianhangV15-17-01-2009_Heizung.zip (244 Downloads) |
18.01.2009 15:56 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Wie muß ich den COM-Server einstellen??? |
20.01.2009 04:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hab dir mal nen PN geschickt, sonst schweifen wir hier vom Thema ab. |
20.01.2009 12:35 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
@Tester100, wie Nachbar schon geschrieben hat , wird die Verbindung vom COM-Server zur Logo mit dem Datenkabel realisiert. Zur Einstellung des COM-Server kann ich Dir nicht im Detail erläutern, da hat mich ein Freund tatkräftig unterstützt, der da 100% fit ist (ich habe da nicht so viel Ahnung!). Er hat die IP-Adresse im COM-Server eingestellt, und die Serielle RS232 Schnittstelle zur Logo hin parametrisiert (Siehe Anhang PDF unter 2.2 Vergabe der IP…). In der Software muss dann die IP-Adresse und die von der Logo verwendete COM-Schnittstelle eingetragen werden. Ich hoffe Dir geholfen zu haben. @ Nachbar, die Trägheit meiner Temperaturerfassung spielt bei mir keine Rolle, da meine Fußbodenheizung ca. 2-3 Stunden verzögert. Gruß Tom DateianhangWUT_58621_ComServer.pdf (123 Downloads) |
28.01.2009 20:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hier ist mal nen Link zum Hersteller. Nennt sich INSYS Ethernet 5.1 Hoffentlich kommt es bald mal.... |
Folgen Sie uns auf