Industry Online Support
Technical Forum
27.06.2010 19:23 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Hi hab ein kleines Projekt in der Arbeit und nach dem wir die (Fremdfirma)******* Geräte auf Grund des Preises wieder verworfen haben hab ich nen vorschlage mit der Logo gemacht. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Nur leider geht der Lichtsensor (ein LDR eines Dämmerungsschalters) zu früh auf 100%. Gibts da ne Möglichkeit um das etwas zu reduzieren k.a. ein Widerstand von Masse auf denn Eingang des LDR? oder Widerstand in Serie zum LDR oder Parallel? Anhängen tu ich meine Schaltung. Nicht wundern wegen den invertierten Signal an den Ausgängen, aber falls die Logo ausfällt wäre es sonst Dunkel und so hab ich einfach nach der Logo! Relais mit Wechselkontakte die bei kein Signal das Licht brennen lassen. LG Philipp DateianhangWTH-Lichtsteuerung.zip (124 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 27.06.2010 19:24 |
|
Folgen Sie uns auf