26.02.2015 13:44 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Der Vollständigkeit halber will ich noch kurz Rückmeldung geben, was aus meinem Projekt geworden ist. Evtl. hilft das ja dem ein oder anderen, wenn er nach dem Thema Helligkeitssensor im Forum sucht. Ich habe dank des Hinweises von IBN-Service noch mal mit Herrn Ohm gesprochen und er meinte, dass ich die Widerstände des Spannungsteiler ruhig noch etwas größer wählen könnte, um nicht zu viel Strom verschenken zu müssen. Dadurch bin ich nun bei 6,2 zu 4,7 kOhm statt 1,33 zu 1 kOhm gelandet. Rechnerisch wären das nur noch 2,2 mA statt 10mA die insgesamt fließen, wenn der LDR ganz offen ist. Noch höher wollte ich nicht gehen um nicht zuviel Auflösung im hellen Spektrum (also LDR niederohmig) zu verlieren. Wie auch immer: der Sensor hängt mittlerweile außen am Haus und funktioniert einwandfrei. Mit der Lösung, die deutlich unter 10 EUR liegt, bin ich mehr als zufrieden! Auf meinem Blog habe ich die Bastelaktion auch etwas ausführlicher mit Fotos dokumentiert. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 26.02.2015 13:48:32 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
09.04.2021 13:56 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hey, mich würde Mal interessieren von wo du diese Info mit den 72K Ohm Eingangsimpedanz hast. Finde dazu leider gar nichts. Liebe Grüße |
09.04.2021 15:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33818 Bewertung: (4201)
|
Aus den technischen Daten des Handbuch der LOGO!. Die sind etwas unterschiedlich, je nach LOGO! Serie. Edit: Hier ein Auszug aus dem Handbuch der 0BA8.Standard. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 295.pdf (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/09/2021 16:05:33 |
|
Folgen Sie uns auf