Industry Online Support
Technical Forum
05.07.2011 18:14 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Die datei konnte ich nicht hochladen, dafür habe ich ein Bild von der Schaltung hinzugefügt |
05.07.2011 18:31 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Etwa so?
DateianhangSchaltplan1.zip (69 Downloads) |
05.07.2011 19:08 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Phase oder Plus auf die Eingänge der Relais, dann jeweils weiter zu den Ventilen. Neutral oder Minus auf die Ventile. |
06.07.2011 18:48 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo Torfuzzi, ich habe die Schaltung ausprobiert leider es hat wieder nicht geklappt, also es wird nur ein Magnetventil an und aus gehen, das andere Ventil reagiert gar nciht, ich glaube es hat mit der Verkablung was zu tun! ich kenne mich damit sehr wenig aus vll schaust du die bilder im Anhang an , ob die kabel richtig verdrahtet sind bin für jeden Tipp sehr dankbar PS: das Magnetventil hat eine Versorgungspannung von 24 V, deswegen ist der Trafo da Video plus Bilder unter dem Link zum Download: http://www.dateiupload.net/download.php?file=ae92a6fa99c62130330557908361bacb |
06.07.2011 20:05 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
ich hoffe, es kann jemand meine Fragen beantworten ? danke |
06.07.2011 20:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau doch mal ins Logo Handbuch (akt. Version) unter Kapitel 2.3 .
Ob das so richtig verdrahtet ist, kann man auch mit dem Bildern schwer sagen. Was sind es für Ventile, Gleichspannung ( = / DC ) oder Wechselspannung ( ~ / DC ) Was für eine Logo ist es, mit Relais- oder Transistorausgängen? Wie gesagt, Handbuch. |
Folgen Sie uns auf