07.08.2022 12:54 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Wie wird denn die Position der Trommel ermittelt? Über die Laufzeit? |
07.08.2022 17:09 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (35) |
Hallo MAMasche Ich habe dir ein Beispiel gemacht das dir helfen sollte. Ich habe die etwas aufwändigere Methode mit einer Schrittkette bewusst gewählt, weil dir dann alle Optionen, für Ergänzungen offen bleiben. Im Anhang findet du eine Version Für LOGO 7 und eine Version für LOGO Version 8.3 Zur Positionsabfrage der Trommel wird ein Endschalter (Initiator) NO benötigt. An der Trommel sollten 4 Nocken für den Endschalter vorhanden sein. (0 - 3 - 6 - 9 Uhr) (0° - 90° - 180° - 270°) Ich hoffe dir geholfen zu haben, Gruß, Quirin DateianhangTrommelfilter LOGO 7 und 8-3.zip (154 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/07/2022 17:14:25Textergänzung. Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/07/2022 17:19:02 |
|
07.08.2022 20:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 2282 Bewertung: (99) |
Ah, Ja ! Ich habe mir mal inzwischen ein paar Bilder dazu angesehen und kann mir nur eine Vorstellung davon machen was Du da genau hast . Mal eine Frage vorweg. Du hast bereits eine Automatik (mit Logo ?) die Du ergänzen oder ersetzen willst ?. Wenn es eine Logo ist dann lade das Programm mal hoch. Um den Motor ungefähr eine 1/4 Umdrehung weiterlaufen zu lassen benötigst Du die entsprechende Zeit (Zeit einer Umdrehung / 4). Dafür muß in der Schrittkette ein Schritt für diese Zeit den Motor einschalten. Vorausgesetzt die Drehzahl des Antriebs ist konstant. Ella_68 P.S.: Im Anhang mal ein erster Vorschlag DateianhangTrommelfilter Vol.1 Logo7.zip (166 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/07/2022 21:11:28Programm hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf