Industry Online Support
Technical Forum
18.06.2014 08:30 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, es gibt schon zwei Updates: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90466591, aber daran liegt es nicht. Die Einstellung ist etwas versteckt, in der Werkzeugleiste oben auf den kleinen Pfeil, und dann "Benutze Gerätestil/Design" einstellen, dann funktionierts. Wird dann auch für jedes neue HMIübernommen.Oder das HMI über den Geräteassistenten hinzufügen, dann übernimmt er die Hintergrundfarbe auch korrekt. Ich hab noch einen Screenshot angehängt, weil das wirklich ziemlich versteckt ist... Man kann mit WinCC V13 jetzt übrigens ganze Stile für das HMI erstellen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/91174767Dazu muss die Einstellung aber auch auf "Benutze Gerätestil/Design" stehen K!ke |
18.06.2014 11:59 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin, ich habe zur Auswahl nur - Classic Standardwert - Dunkel Standardwert - Hell Standardwert Muss noch irgendwo ein Haken gesetzt werden? |
18.06.2014 12:19 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
um welches Panel geht es denn? |
18.06.2014 13:06 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
TP1500 |