03.10.2014 08:04 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Eine Frage an die Spezialisten unter euch? Gibt es eigentlich ein HMI für die Logo mit 12 Volt Betriebsspannung? Danke und Gruß Alex |
03.10.2014 08:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Man kann aber ein geeignetes 24V DC Panel nehmen und einen DC/DC-Wandler 12V auf 24V dazwischenschalten. So etwas zum Beispiel..... http://www.amazon.de/DC-Wandler-Spannungswandler-von-24V/dp/B008S0N7CW |
03.10.2014 09:00 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Danke für deinen Vorschlag. Eine gute Idee. Gruß Alex |
06.10.2014 08:04 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, das LOGO! TD/TDE verträgt 12/24V DC. Ob es bei Siemens weitere gibt, die auch mit 12V arbeiten kann ich dir nicht sagen. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf