06.03.2014 21:33 | |
Beigetreten: 21.02.2010 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, |
09.02.2015 12:55 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Mit V13 SP1 ist es jetzt möglich PLC-Datentypen komplett als HMI-Variable zu übernehmen.
|
13.02.2015 10:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, wie soll das gehen? Bei mir wird mit drag and drop die Struktur in einzelne Variablen aufgelößt. gruß Micha . |
13.02.2015 14:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Wohin muss ich den UDT im HMI ziehen? Wenn ich ihn in eine Variablentabelle ziehe, wird er aufgelöst. |
19.02.2015 13:42 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Funktioniert 1A. Jetzt kann man uneingeschränkt optimierte Bausteine nutzen. |
08.05.2018 13:26 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von Fr33man wurde in ein separates Thema mit dem Titel TIA v13Sp1up9 stürzt ab , wenn man den PLC-Datentyp von "links" nach "rechts" in die Projektbibliothek zieht gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf