24.02.2022 14:13 | |
Beigetreten: 02.02.2022 Letzter Bes: 27.02.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort. Im Anhang das Logoprogramm. Es geht um die Variabel V 0.5 ( TP Button Licht Feld 1). Der HMI Panel Ordner ist gezippt zu groß zum hochladen. Oder reicht die TIA-Projektdatei ? Die hab ich beigefügt. Das Programm im Panel ist nur ein Test, also noch nicht fertig. Schöne Grüße Marc DateianhangLogoprogramm+TIA_Projekt.zip (135 Downloads) |
24.02.2022 15:07 | |
Beigetreten: 02.02.2022 Letzter Bes: 27.02.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Datei ist leider immer noch zu groß, max. 3000kb kann man hochladen. Habe mal ein Bild vom TP beigefügt. Der Feld 1 Button soll die Tasterfunktion sein und der Graph die Istwertanzeige. Dateianhangimage0.zip (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf