11.04.2016 21:12 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 13.04.2025 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Die Siemens KTP.... sind sehr geeigned fur susammenwerkung mit LOGO. Programierung mit Win CC TIA |
11.04.2016 22:57 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo ! Danke für den Tipp ! ... allerdings sind diese nicht günstiger als die "ProFace" Displays. Siemens 12" ~ 2k ProFace 12" ~ 2k Gruß TM |
12.04.2016 08:08 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Gockst du: |
12.04.2016 08:22 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 23.03.2017 16:58:37 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
12.04.2016 09:00 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Das mit den 2k stimmt so nicht, die Basic-Panels von Siemens sind "verhältnismäßig" günstig: KTP900 -> 6AV2123-2JB03-0AX0 kostet Liste 1050 € KT1200 -> 6AV2123-2MA03-0AX0 kostet Liste 1500 € Nur gibs da keinen SmartServer. Mfg |
Folgen Sie uns auf