27.11.2019 16:28 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Einfach TIA Portal öffnen und über Projekt>Öffnen das Projekt einer älteren Version suchen und auswählen. Achtung, es gibt eine Grenze: Alles vor TIA Portal V13 SP2 (V13 SP1 geht auch) muss erst auf diese Version hochgerüstet und gespeichert werden. Danach kannst Du das V13 SPx Projekt mit neueren TIA Portal Versionen öffnen. Außerdem akzeptieren ältere TIA Portal Versionen auch die Lizenz neuer Versionen. Theoretisch kannst Du V12, V13, V14, V15, V15.1 und V16 (gerade auf der SPS Messe 2019 vorgestellt) parallel installieren. Beachte aber, das die älteren nicht, die neueren aber nur für Windows 10 freigegeben sind. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 11/27/2019 16:32:00Zuletzt bearbeitet von: miami am: 11/27/2019 16:32:25 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf