22.11.2017 14:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29507 Bewertung:
|
Wenn das Basismodul über Analogeingänge verfügt, dann ist der Anschluss für AI1 die Klemme I7, für AI2 die Klemme I8, AI3 die Klemme I1 und AI4 die Klemme I2. Wird also AI1 im Programm benutzt, dann entfällt der digitale Eingang I7, wird AI2 benutzt, dann entfällt der Eingang I8 usw. ... Aus der angehangenen Tabelle (Auszug aus dem Handbuch) kann man erkennen, dass man ein DM8/16 an Basismodul anschließen kann und an ein DM8/16 wiederum ein AM2 RTD. Beide Erweiterungsmodule (DM und AM2 RTD) müssen mit 24VDC versorgt werden. DateianhangAnordnung.zip (25 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 22.11.2017 14:57:30 |
|
Folgen Sie uns auf