11.08.2010 10:59 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 28.01.2023 Beiträge: 2953 Bewertung:
|
Hallo PseudoMM ich denke ich kann dir eine Loesung anbieten. Ein DP Slave (egal of I/O, Antrieb, CPU usw) ist nunmal nicht mehr und nicht weniger als ein DP Slave und kann von daher immerals GSD datei "eingebunden" und konfiguriert werden. Die ET200S GSD Dateien findest Du HIER (inklusive den ET200S CPU's) und die S7300 CPUGSD Dateien gibst HIER. Du wirst diese GSD Dateien dann in dem "Additional Field Devices" Katalog finden (wie das jetzt auch immer in der Deutschen S7 HWkonfig Version heissen mag). Die 300 CPU's tauchendann logischerweise in dem "PLC" (oder "SPS") Unterverzeichnis auf, die ET200S CPU's findet manallerdings im "I/O" Unterverzeichnis. P.S: Ich wuerde in diesem Falle auch eher davon abraten die 315-2 DPund die IM 151-7-F CPU als Stationen in Deinem Projekt einzubinden (wenn Sie Dich weiter nichts angehen und die Logic in einemanderen S7 Projekt 'lebt" wuerde das ja nur zu Verwirrungen fuehren). Ich hoffe es hilft |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf