20.07.2012 00:32 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo an alle wer kann mir hier helfen das Program zu verbessern.( Programm ist im Anhang) Das Programm schien so zu funktionieren, ichhabe dann festgestellt wenneine hohe Impulsanzahl verwendet wîrd und die Eingänge schnell hintereinander und nacheinader geschaltet werden dann auf einmal die Ausgegebenen impuls um bis zu +/-2 nicht Stimmen, dies ist immer unterschiedlich. Nächste Frage die ich habe ist ob ich dasProgramm wenn es funktioniert so zu sagen in FB umwandeln kann und so in einem bestehenden Programm verwenden kann. Gruss und danke für die schnelle Hilfe Dateianhangpulstel2.zip (114 Downloads) |
20.07.2012 09:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein anderes Konzept zu deinem Problem. Wenn du für die Impulseingänge die schnellen Zähleingänge der Logo verwendest, sollte kein Impuls verloren gehen. Zu der Differenz indeinem Programm könnte es durch die verschiedenen Impulsgeber kommen. Die Impulszeit vin 1/100s ist auch nicht immer machbar. Siehe dazu die Beiträge von Betel zum Thema Zykluszeiten usw. Du müßtest di Impulszeiten etwas erhöhen. Weiterhin kann die Logo an normalen Eingängen nur 5Hz Impulse verarbeiten. DateianhangImpulsvervielfacher.zip (70 Downloads) |
20.07.2012 10:56 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo Oter, habe denVorschlag vonmotmonti ein wenig erweitert hilft vieleicht. Gruß jmmj DateianhangImpulsvervielfacher.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.07.2012 11:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hallo Oter. Dein Projekt klingt spannend, würde mich freuen, wenn du es nach Fertigstellung in diesem Beitrag kurz beschreibst und mit Bildern vorstellst. |
Folgen Sie uns auf