19.06.2008 20:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (583)
|
Hallo Kein, also wenn du deine Schaltung hier mal eingestellt hättest, dann wäre eine Analyse und Hilfe wesendlich einfacher und auch gezielter möglich!!! Es ist bekannt, dass bei der Simulation Digitaleingänge, die als Frequenzeingang eingestellt sind, z. B. bei der Ansteuerung von Zählern keine Wirkung zeigen, die Simulation also trotz richtiger Schaltung nicht läuft (Hinweis ist leicht zu finden unter"Hinweise zu bekanntem (Fehl-)Verhalten von LOGO!Soft Comfort und der LOGO!"). Andererseits können ggf. auch falsche zeitliche Parameter für dein Schaltungsverhalten verantwortlich sein... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.06.2008 08:56 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Einfach auf Logo übertragen (ich hoffe Typ0BA5) dann kannst du Online schauen ob es funktioniert. Ein Bsp. wäre von vorteil. |
20.06.2008 15:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke für Eure Hilfe! Werde gleich den Rat befolgen und eine Online-Simulation machen. Ich schreibe dann das Ergebnis.Nochmals Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf