19.03.2018 18:58 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Danke war noch ein hilfreicher Hinweis. LG |
26.03.2018 20:29 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (1) |
Hallo. Leider funktioniert es nicht so, wie es soll. Anbei ein Beispiel. Folgendes habe ich festgestellt: Es wird die Drehzahl bis ca. 400-410U/min erkannt. Ab dieser Drehzahl funktioniert die Schaltung im Anhang nicht mehr. Hinzu kommt noch, dass die Drehzahl der Welle auf bis zu 600U/min steigt und nicht statisch ist. Hat jemand eine bessere Idee als die im Anhang. Ich habe auch versucht, die Ausschaltverögerung auf 4 sek. erhöht- ohne Erfolg. Danke. lg DateianhangDrehzahl_Stunden.zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RaGu89 am: 26.03.2018 20:30:13 |
|
Folgen Sie uns auf