09.07.2015 13:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.04.2025 Beiträge: 35152 Bewertung:
|
Wenn man sich aus dem Handbuch die Daten der schnellen Zähleingänge bei einer 0BA8 anschaut, behaupte ich mal , dass dies nicht funktionieren wird. Da ist ja bei deinem Signal nicht der Fall. Eventuell das Signal über einen Spannungsteiler zur Logo führen. DateianhangLOGO! 8_Soft_Handbuch_0BA8_06_2014_S.301.pdf (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf