21.12.2011 11:31 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo simaticjunky, ich würde für jede Struktur einen eigenen ANY-Pointer anlegen. Der Aufbau des ANY-Pointers ist immer der Selbe und die DB-Nr. können Sie ja bei der Parametrierung bei den FB-Parametern festlegen. Als Anlage ein paar Links zu Beiträge/Beispiele im Internet. Vielleicht eine Alternative: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24521995 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24520576 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25627704 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf