05.07.2010 11:16 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, damit die "Beratung" in die richtige Richtung geht erstmal eine grundsätzlich Frage: Programmierst Du am Gerät oder mit Software? In der Online-Hilfe der Software bekommst Du mehr Infos, als aus dem Handbuch (Doppelklick auf den Meldetext -> Hilfe). Ich glaube bei der 0BA6 muss zum Programmieren eines Meldetextes sogar die Software genutzt werden. Der Eingang P ist kein Eingang, wo man etwas dranverdrahten kann, er steht für "Priorität". Verdrahten kannst/musst Du nur den Eingang "EN". Und ja, Du kannst diverse Parameter im Meldetext einbinden, indem Du diese dort einfügst. Schau Dir doch dazu am besten das Training an. |
05.07.2010 11:41 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo, hier: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/22274#top gab es mal Beispiele. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
05.07.2010 12:44 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ja Danke das mit P ist jetzt klar. |
Folgen Sie uns auf