24.03.2022 14:53 | |
Beigetreten: 21.01.2022 Letzter Bes: 15.07.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hier noch die Hardwareconfig |
25.03.2022 15:26 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 256 Bewertung:
|
Hi, das SW_GATE musst du schon auf TRUE setzen, damit der Zählbetrieb überhaupt freigegeben ist. So aus dem Kopf meine ich, dass es da auch irgendwo noch nen internen Status zum Gate geben müsste (vermutlich was mit STS_GATE oder so), der dann bei SW_GATE=TRUE entsprechend auch TRUE zurückmelden müsste. Hier solltest du alles finden was du brauchts: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/12429336/27026879115 Grüße, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.03.2022 16:18 | |
Beigetreten: 21.01.2022 Letzter Bes: 15.07.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke, Habe jetzt eine funktionierendes Programm. Dateianhangcount300C_erstes_mal_laufend_310322.zip (139 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf