03.09.2019 14:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2022 Beiträge: 26839 Bewertung:
|
Wenn ihr noch die Original-CD von V6.1.12 habt, dann könnt ihr kostenlos auf die aktuelle Version V8.2.1 upgraden. Wenn das Upgrade gestartet wird, wird nach der Original-CD gefragt. Das Upgrade könnt ihr hier downloaden, ist allerdings ein Gesamtpaket von 1,3 GB: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) |
03.09.2019 15:15 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Übrigens: Der Support hat mich an das Forum verwiesen. |
03.09.2019 15:36 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 20.05.2022 Beiträge: 2615 Bewertung:
|
... um uns dazu zu bewegen, die alten Original-CD's weiterzugeben ? Kauf dir ein Original hier zum Übertragen und nutze an den anderen PC's eine Demoversion. Man darf übrigens ein Original nur auf einem PC installieren, obwohl es auch auf mehreren PC's funktionieren würde. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf