16.01.2012 18:13 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo salu_, du kannst es mit folgenden Befehlen versuchen: Zuerst wandelst du die Zahl 341 mit dem Befehl INT_TO_BCD16 ins Hexadezimalsystem. Anschließend wählst du im TIA Portal über "Extended instructions" -> "String+Char" den Befehl "HTA" aus, der eine hexadezimale Zahl ins ASCII String Format umwandelt. Hier ein Link mit allgemeinen Informationen zum Befehl CONVERT: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48711306 Schau dir auch folgenden Beitrag an, wo eine sehr ähnliches Thema angesprochen wird: /tf/WW/de/Posts/39437 Ich hoffe ich habe weitergeholfen, Gruß Mike |
Zuletzt bearbeitet von: mike85 am: 20.01.2012 13:43Zuletzt bearbeitet von: mike85 am: 16.01.2012 18:16Zuletzt bearbeitet von: mike85 am: 16.01.2012 18:14 |
|
17.01.2012 07:29 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo Mike85 Danke für die schnelle Antwort. Der Post /tf/WW/de/Posts/39437ist genau was ich brauche. Pegaia(der Siemens Experte) schlägt vor ein Programm zu schreiben, das die "Umwandlung" bewerkstelligt. In Excel wir dies mit DEZINHEX( ) einfachst bewerkstelligt, Um die genau gleiche Funktion in SCL hin zu kriegen ein Programm schreiben - das muss doch einfacher gehen... Grüsse Salu_ |
Zuletzt bearbeitet von: salu_ am: 17.01.2012 07:41 |
|
17.01.2012 09:53 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo salu_, |
Folgen Sie uns auf