03.04.2024 11:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.03.2025 Beiträge: 3679 Bewertung:
|
Hi JHue, Zum Glück habe ich das bisher noch nicht benötigt. Scheinbar ist es nicht möglich, bei meinem schnellen Versuch bin ich auch gescheitert. Zudem ist im Handbuch unter anderem folgende Einschränkung gelistet: Als Datentyp eines Arrays können nur elementare Datentypen verwendet werden, die nicht weiter unterstrukturiert sind. Es werden nur skalare Arrays unterstützt. Viele Grüße |
08.04.2024 06:46 | |
Beigetreten: 18.02.2020 Letzter Bes: 25.03.2025 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Na dann geht das aber wieder auf die Powertags. Also Auch doof |
Folgen Sie uns auf