24.05.2016 12:39 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (192) |
Hallo Chris1987IS, hast du es auch mit komplett übersetzen versucht? Falls das nicht geht probier es mal damit, den "IM" Ordner zu löschen und danach neu zu übersetzen. Mehr Infos zum IM Ordner löschen findest du in diesem Thread im letzten Post (von Murof): https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/sporadisch-vertauschte-ereignis-ausl-sung-bei-buttons-im-tia-portal/144879/?page=0&pageSize=10 Davon abgesehen... benutzt du Skripte? Wenn ja, funktioniert hier der Syntax-Test ohne Fehler/Warnungen? |
Zuletzt bearbeitet von: H.J. am: 24.05.2016 12:40:25~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
24.05.2016 14:19 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (192) |
Hallo Chris1987IS, die rüberkopierten der Skripte von Professional zu Avanced benötigen sehr sicher eine Überarbeitung. Die Funktionalitäten sind bei Professional umfangreicher, Systembefehle unterscheiden sich und ich glaube auch der Zugriff auf Variablen hat eine andere Syntax. Erstmal zum Syntax-Test: den findest du, wenn du ein Skript öffnest, ganz oben links am Skript-Editor-Fenster. Es ist ein Symbol mit einem Stapel weißer Seiten (auf der obersten ist 01 10 erkennbar) und einem grünen Haken. Mouse-Over auf Deutsch: "Prüft auf Syntax-Fehler". Beispiel: Einfaches Schreiben von Variablenwerten Professional:
Advanced:
Mehr Informationen finden sich im WinCC Professional V13 SP1 Handbuch unter "Mit Systemfunktionen und Runtime Scripting arbeiten". Falls Systemfunktionen im Skript verwendet werden kann man die auch gut über die Funktionsliste rechts im Skript-Editor anlegen und dann einfügen. So stimmt die Syntax für den Befehl selbst gleich. |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
24.05.2016 14:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Hört sich erstmal gut an ;) |
Folgen Sie uns auf