20.03.2015 16:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294) |
Im englischen Forum stellte ein User die Frage, welche Adresse das Logo Update Center hat. Er könne das Update Center unter der vorgegebenen Adresse http://www.siemens.com/logo-update nicht erreichen. Schwups, ausprobiert und ... bei mir ist es auch so (siehe Anhang). Hat noch jemand dies Problem? PS: Die andere Möglichkeit über das Dateisystem kenne ich und habe es dem User auch mitgeteilt. Edit: Hat die falsche Adresse vielleicht etwas mit dem Umbau des Industry Online Supports zu tun? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.03.2015 16:33:25Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.03.2015 17:55:32 |
|
20.03.2015 19:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294) |
Bei mir leider nicht. |
20.03.2015 19:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294) |
Die Seite erfordert wohl, dass man registriert ist. |
20.03.2015 19:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294) |
Und so siehst es aus, wenn die Adresse direkt eingebe. |
20.03.2015 19:51 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.12.2024 Beiträge: 764 Bewertung: (48) |
Das ist übrigens die Ordner-Adresse der Update-Links auf der Siemens Update-Seite zur LogoComfort. Da kommt doch auch jeder drauf, oder? |
20.03.2015 20:07 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.12.2024 Beiträge: 764 Bewertung: (48) |
Hier noch als Bild. Braucht man dort 'ne Anmeldung? |
Folgen Sie uns auf