26.01.2021 13:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Keyschpert, so richtig verstanden habe ich Ihr Problem noch nicht. Hat die Variable "x" immer den gleichen Zeitwert? Wahrscheinlich nicht. Es sind wohl in jedem Zyklus 5 Aktionen (einschließlich der Pausen), dann müsste für jede Aktion der Timer aufgerufen werden. Für jeden Timer sollten Sie einen eigenen Instanz-DB deklarieren. Anbei ein FAQ für die Deklaration von Timern (Programmiersprache KOP): Wie deklarieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Timer und Zähler? Ich würde das aber alles in S7-GRAPH programmieren. Also für jede Aktion ein Schritt und am Ende des Zyklus ein Sprung auf den Initialschritt und der Zyklus beginnt von vorne. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf