18.02.2013 17:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Welche Bausteine benutzt du denn? Bei kleinen Datenmengen habe ich gute Erfahrungen mit PUT und GET gemacht, die Übertragung dauerte im 100ms Bereich. |
19.02.2013 09:45 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo zusammen, ich denke das ganze hängt am Kommunikations-Stack. Wenn man so schnell wie möglich Daten senden möchte, sollte man die Done und Error Bits abfragen und erst neue Daten senden wenn die vorherigen Daten übermittelt wurden (positiv oder negativ). Man sollte nicht mit einem festen True starten, da dies zu sehr vielen fehlerhaften Aufträgen führen kann die dann den Stack belasten und alles ausbremsen. Auch das vorhanden sein von anderen Verbindungen die nicht aufgebaut sind und dennoch mit Aufträgen beschossen werden belasten den Stack und bremsen funktionierenden Verbindungen aus.Also der FAQ hier ist wichtig, sonst kann man euer beschriebenes Verhalten bekommen. Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? Das Ganze ist auch sauber wenn zwei Stationen unterschiedlicher Geschwindigkeit sich gegenüber stehen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |