22.03.2015 19:16 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
So? |
22.03.2015 19:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199) |
Die ganze Aufgabe ist doch sinn frei. Nur für eine Drehrichtung eine Verriegelung? |
22.03.2015 19:48 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich glaube man soll hier keinen Taster verwenden, sondern einfach nur einen Schalter. Diese Aufgabe war nämlichen in der Klassenarbeit vom letzten Jahr. |
22.03.2015 20:59 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Warum ist es, mal abgesehen von der Verriegelung in nur einer Richtung, nicht technisch sinnvoll? Wenn ich mir dazu noch den letzten Thread des TEs mit der Ein-/Ausschaltung eines Ausgangs mittels Tastern und Selbsthaltung ansehe, scheint ja eine gewisse Entwicklung zwischen den einzelnen Aufgaben der Klassenarbeit statt zu finden. |
22.03.2015 22:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
|
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.03.2015 22:08:11 |
|
Folgen Sie uns auf