05.05.2010 15:01 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Annchen, vielleicht erst mal zur Erklärung was ich mir vorgestellt hatte... Ich dachte Dein Aufbau wäre vergleichbar mit dem was Du schreibst und Du hast am PROFIBUS ein DP-Master System das Du zyklisch koppeln möchtest... in dem Fall wäre die S7-Kommunikation, zusätzlich, nicht möglich. Wie Du dem Handbuch: Netzübergang IWLAN/PB Link PN IO; Handbuch Teil BL2; S7-CPs für Industrial Ethernet; entnehmen kannst (Kapitel 4, 4.1 und 4.2) gibt es für den IWLAN/PB Link zwei Modi für den Betrieb. Mode 1 ist als PROFINET IO Device und PROFIBUS DP Master, in dem Fall kann man zusätzlich PG Funktionen durch das Link hindurch, aber S7-Kommunikation geht nicht weil das Link schon als Device in der HW Config von STEP 7 auftaucht. Mode 2 ist als Gateway zwischen IWLAN und PROFIBUS. In diesem Fall kann man S7-Verbindungen projektieren, auf jeden Fall. Hier wird aber das Link als eigenständige S7-300 Station projektiert und ist damit auch in NetPro als Gateway für S7-Verbindungen nutzbar. Beides in einem geht nicht. Wenn Du aber die SINAMICS Baugruppen über die CPU am PROFIBUS pollen lässt, das IWLAN/PB Link als Gateway nutzt und die CPU am Ethernet über S7-Kommuniation auf die CPU am PROFIBUS zugreifen lässt (hier geht nur eine einseitig -projektierte Verbindung vom CP aus) sollte die Kommunikation auch klappen. Viele Grüße J_Bell |