03.07.2011 11:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Hallo! Hier mal eine Kompaktlösung! Ist zwar nur ür 12 Rolläden,aber ein zweites Gerät würdes du bei der Logoa auch benötigen. Oder du nutzt spezielle Koppelrelais um mehrere Rolläden gemeinsam fahren zu lassen. !ACHTUNG! Es sit nicht machbar zwei Rolladenmotore einfach parallel zu schalten. Das zerstört die Motoren. http://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1233&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=76&prodID=687 |
Folgen Sie uns auf