08.01.2020 10:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33077 Bewertung: (4085)
|
Ändere doch die IP-Adresse der LOGO! 0BA7 in 169.254.038.010 .... |
08.01.2020 10:47 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Leider auch keine Verbindung! |
08.01.2020 15:26 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Die Buchse, wo ich das Netzwerkkabel reinstecke |
08.01.2020 17:14 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Im Anhang das Foto |
08.01.2020 18:48 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Kein Fehler mehr mit dem Subnet - aber Fehler keine Verbindung zum Gerät Remote Gerät möglich! |
08.01.2020 18:57 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hier ist der Adapter |
08.01.2020 20:02 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hallo Scorp, die Win 10 Einstellungen/Netzwerk u.Internet/Netzwerkeigenschaften |
08.01.2020 20:03 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
|
08.01.2020 20:04 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
|
09.01.2020 08:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33077 Bewertung: (4085)
|
Wahrscheinlich gibt der Adapter die IP-Einstellungen vor. |
09.01.2020 08:45 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
|
09.01.2020 09:28 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Vielen Dank für die Hilfe, ich habe gerade ein gebrauchtes Notebook mit lan RJ45 bestellt. Mit den Adaptern scheint es ja nicht zu funktionieren. |
09.01.2020 14:43 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Ich brauche einen sicheren Zugang auch jenseits der fritz box. |
21.01.2020 13:09 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
|
21.01.2020 20:06 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Soviel Tipps habe ich auch nicht mehr aus der Ferne. Ist ein Unterschied, wenn man interaktiv beim Sehen etwas an den Einstellungen ändern kann. Im Anhang mal einige Bilder, welche Informationen noch interessant sein könnten. Wichtig ist eine systematische Vorgehensweise, bei dem du genau weißt, was schon getestet wurde. Sonst wird das irgendwann zum Zufallstreffer und weißt hinterher immer noch nicht, warum es vorher nicht funktionierte. Prüfe, ob mehrere LAN-Verbindungen vorhanden sind, probiere mal über Einstellung DynDNS, siehe Bilder. M.f.G. Scorp DateianhangInfos1.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2020 06:44 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hallo scorp - tipp 1 und 2 hat keine Änderung gebracht. Unter 3. versuche ich noch... |
Folgen Sie uns auf