23.03.2021 07:54 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65 ich konnte das Problem jetzt lösen, es war nicht VW0.2 sondern Netzwerkeingang V0.2. Jetzt habe ich aber wieder eine Anliegen: Ich habe eine Kurvenanzeige erstellt, die diese sollen die Temperaturen im Trend darstellen, funktioniert auch soweit. Jetzt meine Frage: Kann ich hier irgendwie auch die Kommastelle von der Temperatur anzeigen lassen? Mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/23/2021 11:30:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.03.2021 08:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
Jein. Das ist wieder eine in meinen Augen halbfertige Sache. Die Kommastelle wird im Trend View nur wirksam, wenn du dann im Webserver mit dem Cursor auf einen Datenpunkt zeigst. Die Skala zeigt keine Kommastelle an (siehe Screenshot "Trend View Online"). Als erstes musst du in der Tag Tabelle dein Kurvensignal definieren (siehe Screenshot "Tag Tabelle). Dann im Trend View die Kurve definieren (siehe Screenshot "Trend View Konfiguration"). Leider kannst du den Tagnamen nicht mehr angeben, was für ein Fehler in der Software ist. Auch wenn du eine Nachkommstelle angegeben hast, wird dir bei erneuten Öffnen der Konfiguration statt der 1 eine 0 angezeigt (auch ein Fehler aus meiner Sicht). VW100s1 bedeutet: DateianhangScreenshots.zip (132 Downloads) |
23.03.2021 08:48 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
okay ich hatte vergessen zu erwähnen das ich doch TiaPortal v16 verwende und ein TP1200 comfort gibt es hier eine Möglichkeit...? |
23.03.2021 09:15 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
ist leider zu groß, gibt es eine andere Möglichkeit...? |
23.03.2021 09:53 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
geht auch nicht Maximale Größe was ich hochladen kann sind 4 MB Mein Projekt hat 10 MB |
23.03.2021 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
Dann lade doch dein TIA-Projekt auf einen Filehoster. Zum Beispiel: Dateien hochladen - File-Upload.net (file-upload.net) Und dann postest du den Downloadlink. |
Folgen Sie uns auf