14.05.2021 10:35 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 155 Bewertung:
|
Könnte man mit einem Schieberegler auch Wochenschaltuhren aktivieren und deaktivieren. Also ich hätte z.b. 10 Uhren und einen Schieberegler 0-10 . Könnte man mit dem Schieberegler einstellen wie viele Uhren aktiv sind. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/17/2021 14:29:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.05.2021 10:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Kann man. Aber die Kombination, welche Wochenschaltuhren dann aktiv sind, nicht. |
14.05.2021 11:03 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 155 Bewertung:
|
Dann muss ich es anders lösen. Evtl. mit Vor-,Rückwärtszählern. |
14.05.2021 11:44 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 155 Bewertung:
|
ja so werde ich es machen. Schaltflächen zum Ein/Aus schalten. |
Folgen Sie uns auf