10.08.2015 11:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189) |
Ja, es geht wieder. Danke der Nachfrage. |
13.09.2015 20:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189) |
Es ist wieder soweit, ich kann meine privaten Nachrichten nicht einsehen. |
14.09.2015 10:14 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo ixo65,
geht es aktuell wieder?
Ich werde das Thema weitergeben an die Kollegen von mySupport.
Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
19.09.2015 05:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189) |
Seit gestern Abend ist der Fehler wieder da. Und zusätzlich noch ein weiterer: Das "mySupport"-Cockpit wird beim Seitenaufruf erst nach ca. 30 Sekunden eingeblendet. Beispiel: Seite Neue Beitrage. Aktualisierung. Seite baut sich neu auf, aber "mySupport"-Cockpit fehlt. Ca. 30s später erscheint das Cockpit. Der Fehler tritt sowohl bei IE11 als auch bei Google Chrome auf. Im Anhang 2 Screenshots. DateianhangScreen.zip (123 Downloads) |
21.09.2015 07:38 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo ixo65,
dass das mySupport Cockpit längere Ladezeiten hatte ist mir am Freitag auch noch aufgefallen.
Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
25.09.2015 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189) |
Private Nachrichten funktionieren auch wieder nicht. |
Folgen Sie uns auf