31.07.2020 13:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Welche LOGO! hast du den genau? Ist eine 0BA8.Standard oder eine LOGO!8.FS4? Wenn es eine FS4 LOGO! ist, gibt es die Möglichkeit eines Firmwareupdates, welches diese Zugriffe in Zukunft verhindern könnte. Schau mal in dies Thema: SSA-573753: Remote Code Execution in Siemens LOGO! Web Server |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.07.2020 13:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Auch wenn die LOGO! im Bedienermodus ist, kann man per Software einen Hardware-Reset durchführen. Und bevor ich die LOGO! abschreiben würde, würde ich lieber den Kontakt zu Siemens per Support Request suchen. |
31.07.2020 14:28 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Das interessiert mich: Wenn ich dies per LOGO!Soft Comfort über "Extras" -> "Übertragen" -> "Werkseinst. LOGO!" versuche, so werde ich auch dort nach einem Passwort gefragt und jedes mir bekannte Passwort funktioniert leider nicht. Ich habe mich jetzt an den Siemens Support gewandt. Mal sehen, was die sagen. Große Hoffnung habe ich da nicht mehr. Was lerne ich daraus. Eine solche Steuerung gehört Offline, oder anders gesichert, als das der Heimanwender tut. Die Möglichkeit eines Hardware-Resets am Gerät hätte ich allerdings erwartet. |
31.07.2020 15:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Da vermutest du leider verkehrt. Sowohl die 0BA8.Standard (LOGO!8.0) als auch die LOGO!8.FS4 (LOGO!8.1) wurden unter dieser Bestellnummer verkauft. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
31.07.2020 15:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Das reicht vollkommen. Es ist eine LOGO! 0BA8 der zweiten Generation, eine LOGO!8.FS4 mit dem FS-Stand FS05. Und bei dieser kannst mit per mSD-Karte ein Firmwareupdate durchführen auf die Firmwareversion V1.81.04. Darauf hatte ich in meinem ersten beitrag in diesem Thema verwiesen.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.07.2020 15:33 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank @ixo65! Das klingt ja nach einer Lösung! Ich versuche das am Abend! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf