12.09.2022 07:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 07.02.2023 Beiträge: 9725 Bewertung:
|
Hallo YellowF Bist du sicher, dass du WinCC Professional verwendest? hier würden es in den EA Feldern anders aussehen (Ausrufezeichen oder *) -> ich denke du hast eine WinCC Advanced RT hier ist das ### ein Zeichen dafür dass die Verbindung zu der Variable oder der SPS nicht aufgebaut werden kann. Liegt vermutlich an der Einstellung der PGPC Schnittstelle auf dem PC. Im TIA Projekt ist in HMI verbindung ein Zugangspunkt eingetragen der ist standardmäßig immer S7ONLINE -> Diesen muss du auf dem VISU PC in der Windows Systemsteuerung noch zuweisen, also "PGPC Schnittstelle einstellen " aufrufen und S7Online-> Netzwerkkarte.TCPIP.1 zuweisen Hier wird das ganze nochmal thematisiert: Testen und Simulieren von HMI-Projekten (TIAPortal) in Verbindung mit SIMATIC-Steuerungen, PLCSIM und PLCSIM Advanced Wenns doch kein Advanced RT ist dann nochmal melden, dann gibts noch andere Dinge zu beachten viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf