12.10.2023 05:35 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 06.12.2024 Beiträge: 14350 Bewertung: (1789) |
Hallo Bezar hier ist auch erklärt wie du dich mit deinem UCP verbinden kannst um Trace Ausgaben zu erhalten wenn du direkt auf dem Panel testest. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109777593 Viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
16.10.2023 10:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 06.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (522)
|
Hallo Bezar_87, die Einstellungen zum "Trace forwarder" werden aus Sicherheitsgründen beim Neustart des Gerätes deaktiviert. Es ist also nicht vorgesehen, dass die Einstellungen permanent gemacht werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf