21.01.2015 14:07 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Hast Du im ProTool-Projekt auch unter "Steuerungen/Parameter" die richtigen MPI-Adressen eingestellt ? |
21.01.2015 15:21 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, Ja die Adressen sind korrekt eingestellt. (03=Panel PC 02=S7-300) werden so acuh bei der MPI Diagnose erkannt und gesehen vom Panel-PC. |
21.01.2015 19:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich nehme mal an, die Anlage hat seit Jahren mit dem PC gelaufen? Wurde evt. etwas geändert, auf ProTool oder SPS - Seite? |
22.01.2015 11:02 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, macht doch mal vom funktionierenden Panel-PC ein Festplattenimage und spielt das auf den anderen auf. Istzustand evtl vorher sichern! MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf