24.07.2023 08:06 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (524) |
Hallo Zimmon, schön, dass die Verbindung zumindest schon einmal steht. Dafür, dass die Eingabe abgelehnt wird, fallen mit zwei Möglichkeiten ein:
Sollten die beiden Punkte den Fehler nicht beheben, benötigen wir nähere Details. Da Dir ja kaum etwas angezeigt wird, wäre ein Testprojekt hilfreich. Viele Grüße |
24.07.2023 12:53 | |
Beigetreten: 18.08.2021 Letzter Bes: 04.01.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo RobTec, genau das war das Problem. Ich hatte einfach alle Rollen angeklickt. Gruß, Zimmon |
Folgen Sie uns auf