18.12.2014 07:27 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 22254 Bewertung: (2986) |
Hallo, statt dem PST solltest du es mal mit PRONETA probieren. Für mich klingt das so das die DCP und PROFINET Protokolle für die Netzwerkschnittstellen nicht richtig eingerichtet wurden. Ansonsten würde ich noch empfehlen die IP Settings der Netzwerkkarte zu kontrollieren, also das dort auch die gleichen Subnet und IP Ranges verwendet werden wie an den Geräten, das TIA eine Adresse hinzufügt zeigt das da scheinbar noch was nicht passt. Eventuell hat die CPU und das Panel die gleiche IP per Default und hebeln sich gegenseitig aus? Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf