11.01.2021 22:01 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich nutze meine LOGO! 12/24 0BA8 zum Erfassen von Temperaturen und dem Füllstand meiner Zisterne. Vor einigen Wochen habe ich openHAB zum Visualisieren meiner Logo entdeckt und bin bislang recht zufrieden. Was ich aber nicht hinbekommen habe, ist die richtige Kommastelle des Temperatursensors und des Füllstandssensors (Ultraschall).
Nun habe ich versucht, das in openHAB zu ändern, bzw. die Parameter im Logo-Programm. Beides funktioniert nicht. Nun die Frage: ann man einen zus. Baustein einbauen, der die Kommastelle verschiebt oder umrechnet? Es wäre Klasse, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. Danke und einen schönen Abend. DateianhangLogo_1.zip (39 Downloads) |
12.01.2021 15:15 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Danke für den Hinweis, ixo65. Ich habe nur die Standard-Logo 12/24 0BA8 (FW V1.08.02). Dann muss ich das irgendwie anders lösen. VG. |
Folgen Sie uns auf