02.07.2019 08:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hier das zweite Bild |
02.07.2019 08:50 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
und hier die Fehlermeldung |
02.07.2019 11:25 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Okay, X23 6ED1052-1FB08-0BA0 |
02.07.2019 11:39 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Ich hab die neuste 8.2. Gestern installiert. |
Zuletzt bearbeitet von: MBR1999 am: 07/02/2019 11:40:22 |
|
02.07.2019 11:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29501 Bewertung:
|
Damit ist dann soweit alles geklärt. Da die beiden Geräte sich im gleichen Netzwerk befinden, die Software zur LOGO! passt, kann es eigentlich nur noch am Firmennetzwerk liegen. Im Anhang ein Auszug aus dem Handbuch der aktuellen LOGO!. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 316-318.pdf (39 Downloads) |
Folgen Sie uns auf